This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:CE 引脚

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942820/bq24070-ce-pin

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: BQ24075

大家好、  

我的客户考虑将 BQ24070用于其最终产品、并提出了一个问题。

[问题]

当 VIN=0V 时、是否可以施加3~4.2V 电压?

(由于 VIN=0V、器件是否保持睡眠模式、并且器件不会损坏?)

[本问题的背景]

当 BQ24070正在运行且电池不存在时、 BAT 引脚在充电完成(VO (REG))和充电之间循环、如 8.4.3.5电池电压调节中所述。

在这种情况下、如果 STAT 引脚连接到 LED、LED 将闪烁。

为了防止这种情况发生、客户尝试将 CE 引脚连接到电池并添加下拉电阻器、以便器件只能在存在 VIN 和电池并且器件在存在 Vin 且缺少电池时无法运行的情况下才能运行。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    只是为了澄清、客户询问是否可以在 CE 引脚上应用3-4.2V 电压?  一

    如果仅存在电池、则 CE 将被拉至 BAT、或者在这种情况下是否有一个下拉至 GND?

    如果请求的操作是通过下拉电阻器连接 CE 引脚和 BAT 引脚在以下条件下运行:

    输入电压

    VBAT

    所需的行为

    存在

    存在

    输出打开

    存在

    缺席

    输出关闭

    缺席

    存在

    输出关闭

    CE 引脚上不应存在问题、因为该引脚的最大绝对额定值为7V。  

    如果没有输入、则输出将由电池供电、因为 Q2 FET 仍然导通、因为器件处于睡眠模式。 我认为更合适的器件是 BQ24075。 该器件将具有 SYSOFF 引脚、用于控制 Q2 FET 连接 BAT 和 OUT、从而消除待机模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的快速回复。

    抱歉、我忘记在 原始问题"当 VIN=0时、应用3~4.2V"时添加"CE 引脚"。

    您的理解是正确的、正如您在表中总结的那样。

    我了解到、即使输入电压为0V、CE 引脚也具有3~4.2V 的容差、因为绝对最大值为7V。

    此致、

    Shota Mago