主题中讨论的其他器件: BQ24075
大家好、
我的客户考虑将 BQ24070用于其最终产品、并提出了一个问题。
[问题]
当 VIN=0V 时、是否可以施加3~4.2V 电压?
(由于 VIN=0V、器件是否保持睡眠模式、并且器件不会损坏?)
[本问题的背景]
当 BQ24070正在运行且电池不存在时、 BAT 引脚在充电完成(VO (REG))和充电之间循环、如 8.4.3.5电池电压调节中所述。
在这种情况下、如果 STAT 引脚连接到 LED、LED 将闪烁。
为了防止这种情况发生、客户尝试将 CE 引脚连接到电池并添加下拉电阻器、以便器件只能在存在 VIN 和电池并且器件在存在 Vin 且缺少电池时无法运行的情况下才能运行。
此致、
Shota Mago