This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:MR 的 RESET 输出工作不正常。

Guru**** 2533670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941476/tps3840-reset-output-by-mr-is-not-working-properly

器件型号:TPS3840

您好!

我的一位客户目前正在使用 TPS3840PL26DBVR 、他们报告了复位输出信号的问题。

它们置位 MR 输入、但复位输出仅置位大约1us。

请检查他们的原理图和信号捕获并提供建议。

-客户原理图

- 信号捕捉#1 (复位输出和 VDD)

以下是复位输出和 VDD 的信号捕获。  

VDD 的复位输出信号没有问题。

- 信号捕获#2 (复位输出和 MR*输入)

它们将 MR*输入置为有效,但复位输出信号仅置为大约1us, 远小于50 us 的最小复位时间延迟。

您能否检查问题并给出复位信号正常工作的原因?

   

此致、

Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    查看"信号捕获#2 (复位输出和 MR*输入)"波形、/MR 电压波形介于750mV 至1V 之间。  /MR 逻辑低电平输入规格为600mV 或更低。  让客户移除 C76并重复测试。  如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢、

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加了另一个信号捕获。

    移除 MR*输入线路上的两个并联电容器(C76、C77)后、它是 MR*输入并重新发送输出信号捕获。

    如您所见,MR*输入信号似乎没有问题。

    不过、复位输出信号行为非常奇怪。

    请给出复位输出无法正常工作的原因。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的反馈。

    是的、我检查了数据表、发现只有当 MR 满足信号电平和持续时间条件时、复位输出才有效。

    2号信号捕获表明 MR*输入信号不符合规范。

    如果是、则不得将 RESET 输出信号置为有效。  

    虽然时间很短、但为什么复位输出有效?

    正如您从我的新附件中看到的、即移除电容器后的信号捕获、MR 输入信号在600mV 以下约400ns。

    它满足复位输出信号有效的条件。  

    但复位输出在预期时间内未置为有效。

    我认为这两者都是奇怪的行为。

    如果您对此问题有任何建议、请告诉我。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    下图显示/RESET 信号工作正常。  当/MR 置位时、/RESET 在~450nS 后置位。  根据/RESET 波形、CT 看起来是悬空的。  时间(TMR_TD)约为50us。  您能否验证是否有220nF 电容器连接到 CT 引脚与 GND?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否将 CT 波形包含在/MR 和/RESET 中?  我怀疑 CT 引脚上的电压没有足够的时间放电、并且持续时间很短、置为有效/MR。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的反馈。

    但我感到困惑。 如果220nF 电容器未连接到 GND、则表示 CT 悬空。

    如果是这样、复位延时时间大约为50us、这是最小值。

    如果 CT 引脚和 GND 之间正确连接了220nF 电容器、则复位延时时间将增加到50us 以上。

    在任何情况下、复位时间延迟都应大于50us。

    如果我的理解有问题、请纠正我的问题。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否将 CT 波形包含在/MR 和/RESET 中?  我怀疑 CT 引脚上的电压没有足够的时间放电、并且持续时间很短、置为有效/MR。

    >>我将尽快连接。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正确的做法是、在 CT 引脚与 GND 之间使用220nF 电容器时、复位延时时间应长于50us。  获得 CT 电压波形将有助于我们了解问题、并有望帮助解决问题。

    谢谢、

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我已连接/MR、/RESET 和 CT 信号捕获。

    请检查并提供您的建议。

    正如您在左侧看到的、如果/MR 下降到低电平的时间非常短、例如毛刺脉冲、/RESET 被置为有效、尽管它也是非常短的时间。

    我的理解是正确的、在这种情况下、/reset 不应降至低电平。

    您能告诉我为什么/RESET 输出被非常短的/MR 输入置为有效吗?

    客户在移除 CT 电容器后检查/复位输出、即220nF。

    在这种情况下、/reset 应保持低电平大约50us。 对吧?

    但是、结果与右侧的捕获结果相同。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    客户正在使用 TPS3840PL26DBVR。

    它是推挽式型号、数据表中描述了它不需要上拉电阻器。

    但客户在/RESET 输出上应用了上拉电阻器。

    该上拉电阻器是否会导致问题?

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为我看到了问题。  /MR 脉冲太短、以至于 CT 引脚上的电压根本不会反应。  您能否移除 CT 电容器并重复测试?  CT 引脚上的电压应在没有电容器的情况下下降。   

    在/RESET 引脚上添加上拉电阻器不应导致此问题、但仅在实验中、您还可以移除上拉电阻器吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否移除 CT 电容器并重复测试?  CT 引脚上的电压应在没有电容器的情况下下降。   

    >>我听说客户在移除 CT 电容器后已重复此测试。

    但测试结果是相同的。 /RESET 的置位时间比预期的短得多。

    无论如何、我会再次检查它。

    在/RESET 引脚上添加上拉电阻器不应导致此问题、但仅在实验中、您还可以移除上拉电阻器吗?

    >>好的。 我将对其进行检查并告知您结果。

    此致、

    Kevin。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请参阅下图。

    它是在移除连接到 CT 引脚的电容器后捕获的信号。 (CT 引脚悬空)

    您可以看到、CT 引脚的电压会下降、然后缓慢恢复到高电平。

    与之前相比、/RESET 延迟时间增加了很多、但仍然小于50us。

    您能否检查信号捕获并提供建议?

    供参考、移除连接到/RESET 输出引脚的上拉电阻器不会影响结果。  

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您的示波器捕获。  这说明了正在发生的情况。  示波器捕获上的/RESET 延迟短于50uS、符合数据表规格。  基本上、当 CT 引脚保持断开时、复位延时时间不应超过50us。  因此、当 CT 引脚断开时、该部件工作正常。

    在 CT 引脚上使用220nF 电容器、并且示波器捕获显示(见下文) CT 引脚上的电压未放电至 GND、这意味着/MR 的有效时间不够长。  根据示波器捕获、/MR 的有效时间过短、导致 CT 上的电压保持在其原始值。  因此、/MR 上的有效时间需要更长、以便 CT 引脚电压放电至 GND。   

    仅供参考、第18页顶部的段落说明了您的电路所面临的情况。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    本  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果我满意地回答了您的问题、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的更新。

    我将检查较长的/MR 断言时间是否能够解决问题、并告知您结果。

    顺便说一下、我有更多的问题。

    1.根据连接到 CT 引脚的电容值、是否有/MR 有效时间的参考表?

    例如、如果100nF、/MR 生效时间必须长于400ns、以便 CT 引脚电压放电至 GND、如果200nF、/MR 生效时间必须长于500ns 等

    数据表描述了如果/MR 置位时间小于 TMR_PW (/MR 引脚启动复位的脉冲持续时间、典型值为300ns)、/RESET 将不置位

    客户想知道为什么会断言/reset、尽管/MR 断言时间比  TMR_PW 短得多

    您能解释一下吗?

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    没有将/MR 生效时间与连接到 CT 引脚的电容值进行比较的表。  

    从原理图中可以看出、CT 引脚与 GND 之间连接了220nF 电容器。  根据数据表中第17页的公式4、计算出的延迟时间约为136.22ms。  尝试一个大于或等于延迟时间(1.36ms 或更长) 1%的/MR 生效时间。

    对于第二个问题、您提供的示波器照片显示/MR 复位时间大于300nS。   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    明白了。

    感谢您的更新。

    我将在从客户处获得结果后立即更新结果。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果客户断言/MR 超过1ms、则已确认/RESET 正常工作。

    顺便说一下、对于/MR 输入的/RESET 输出、数据表说明中似乎存在一些混淆。

    以下是数据表中/MR 输入的说明。

    /MR 输入的/RESET 输出有两个说明。

    如果/MR 上的逻辑低电平脉冲持续时间长于 TMR_RES (典型值为700ns)、则复位输出将被置为有效

    2.复位未生效脉冲宽度小于 TMR_PW (典型值为300ns)

    后者告诉我、如果/MR 的有效时间超过300ns、/RESET 将被置为有效。  

    您还确认了这一点。

    但前者告诉我、如果/MR 低电平小于700ns、则不应将/reset 置为有效。

    我很困惑。

    您能否解释一下/RESET 输出根据/MR 输入的确切行为?

    供参考客户在许多产品中使用了复位 IC、还计划使用 TPS3840替换现有的复位 IC。

    因此、请帮助我提供准确的信息。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    声明:

    "一. 脉冲持续时间长于 TMR_RES (典型值700ns)的/MR 逻辑低电平将导致复位输出生效"

    不正确。  感谢您向我指出这一点。  我们讨论的其他所有内容都是正确的。

    时序图也是正确的。  请忽略这一说法。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    明白。

    如果客户没有其他问题、我将解决此 TT。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很高兴能提供帮助!  如果您有任何疑问、请告诉我。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    从与客户的讨论中可以看到、TPS3840 /RESET 输出行为与其所需的行为似乎有所不同。

    因此、客户希望在做出决定之前、通过/MR 输入再次获得有关/RESET 输出时序特性的确认。

    请查看以下内容并确认/reset 输出是否与此类似。

    假设启动/复位输出的最小/MR 脉冲持续时间为300ns、即 TMR_PW。

    还假设 CT 引脚放电的最小/MR 脉冲持续时间为1ms。

    案例#1。 /MR 的有效时间短于300nsec。

     >>在这种情况下、/RESET 输出未置为有效、即/RESET 输出继续保持高电平。

    案例#2。 /MR 的有效期长于300nsec、但短于1msec。

     >>在这种情况下、/RESET 输出在400ns 时生效。 (我假设/MR 和/RESET 之间的延迟为100ns)

        但是、当/MR 恢复到高电平时/RESET 输出会返回高电平、因为 CT 引脚未放电至 GND。

    案例#3. /MR 的有效时间超过1ms、例如1.1ms。

     >>在这种情况下、/RESET 输出在400ns 时生效、在编程的复位延时时间到期后失效。

    如果我的理解有问题、请纠正我的问题。

    其他问题。

    -在第2种情况下、/RESET 输出脉冲持续时间是多少? 我不确定、但我认为它是(/MR 输入脉冲持续时间- 300ns)。

    -是否所有可以 使用3840等 CT 电容对复位延时时间进行编程的 TI 复位 IC 都像1 ~ 3情况一样运行?

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:   

    参阅以下绿色部分中的我的回复

    案例#1。 /MR 的有效时间短于300nsec。

     >>在这种情况下、/RESET 输出未置为有效、即/RESET 输出继续保持高电平。

    正确

    案例#2。 /MR 的有效期长于300nsec、但短于1msec。

     >>在这种情况下、/RESET 输出在400ns 时生效。 (我假设/MR 和/RESET 之间的延迟为100ns)

        但是、当/MR 恢复到高电平时/RESET 输出会返回高电平、因为 CT 引脚未放电至 GND。

    根据 CT 引脚上的电容、CT 引脚可能没有足够的放电时间、从而导致/RESET 在编程延迟之前失效。

    案例#3. /MR 的有效时间超过1ms、例如1.1ms。

     >>在这种情况下、/RESET 输出在400ns 时生效、在编程的复位延时时间到期后失效。

    如果我的理解有问题、请纠正我的问题。

    不正确。  根据 CT 引脚上的电容值、如果/MR 有效时间为1msec 且 CT 引脚断开(CT 引脚上无电容)、/RESET 输出将在不到50uS 的时间内取消置位。  请参阅下面的波形:

    -在第2种情况下、/RESET 输出脉冲持续时间是多少? 我不确定、但我认为它是(/MR 输入脉冲持续时间- 300ns)。

    具体取决于 CT 引脚上的电容值。  经验法则是/MR 生效时间需要是/RESET 延时时间的1%。  例如、如果在 CT 引脚上使用10nF 电容器、则会得到6.2mS 的典型/复位延时时间。  因此、/MR 生效时间应为6.2ms 或62us 的1%。

    -是否所有可以 使用3840等 CT 电容对复位延时时间进行编程的 TI 复位 IC 都像1 ~ 3情况一样运行?

    关键是上面显示的时序图(案例3)

    如果您有任何其他问题、请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我的回复中似乎没有显示时序图。  您可以在 TPS3840数据表的第18页的图47中找到该图。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    客户了解 TPS3840的/RESET 输出特性、但不符合他们的要求。

    因此、我将检查并建议另一个满足其要求的复位 IC。

    感谢您的所有支持。

    此致、

    Kevin。