This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:焊铁中具有 ucc28780接地保护

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943205/ucc28780-ucc28780-proof-of-grounding-is-in-the-soldering-iron

器件型号:UCC28780

Ulrich:这里值得报告。

因此 、我们将 REF 设置为5V。 这不是在.1uF 中发生的。 我们将极高的值:1uF

然后、我们看到 VREF 变为5V

运行看起来仍然很低。

因此、为了获得固定探针、我在 VREF 互连处焊接短存根。  

为 VBULK 断电。

获取残桩和焊料:BAM、我们可以在铁触及残桩的位置看到一个小电弧!  

之后、芯片死了。

焊铁接地的痛苦证明。

课程:在使用高阻抗电路的情况下、我们必须等待、然后再在此组件上使用焊接烙铁。

正在更改控制器-再次。

Robin

PS:我们之前报告的最可能的2次短路必须以类似的方式发生。 将焊铁快速放入焊盘、我们怀疑焊锡没有很好的湿性...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    很抱歉您的糟糕体验... 一所硬的骑士学校。 我去了同一所学校。

    无论如何、REF 应该只出现0.1uF。 实际上、从加电的角度来看、它的价值是什么都没有关系的。
    建议使用最小值为0.1uF 的滤波器电容器、以实现稳定性和负载瞬态支持。
    REF 电容器可能会以某种方式短路、而替换它会清除短路。

    添加线桩到上的削波探针是我经常做的事情。  我的板很硬、有一些小残桩。
    避免将这些残桩焊接到电容器端子... 探头残桩上的任何扭矩都会断开电容端接。
    此外、在添加残桩时、使用大焊盘将其牢固焊接。  轻度焊接的导线将会疲劳和 断裂、然后探头会将其拖过电路板并短接任何和所有最大损坏情况。  墨菲定律。  

    使用一个3~5W 电阻器在 CBULK 引脚之间进行桥接、以首先对 CBULK 进行放电、然后在 VDD 点之间进行桥接、以对其进行放电。 当大容量上有电压时、首先进行 VDD 只会再次对其充电。

    此致、
    Ulrich