This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:与 LM5116不同

Guru**** 2766695 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116-HT, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943206/lm5116-ht-changing-from-lm5116

器件型号:LM5116-HT
主题中讨论的其他器件: LM5116

如果我的设计与 LM5116配合使用、然后再切换到 LM5116-HT 器件、我是否需要更改布局以外的任何内容?

谢谢、

John Tolman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    最大输入电压为80V。 除此之外、它在运行方面实际上是相同的。

    此致、

    Tim