This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:有关电源正常连接的问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941152/tps82140-question-about-power-good-connection

器件型号:TPS82140

一位客户将使用电源正常指示灯。  

我认为 PG 灌电流不足以满足 LED 的要求如果并且应该更改上拉值、这是正确的吗?

或者、从不建议使用这些连接开始?

摘录的原理图附在下面;

↓SML-D14MW 数据表

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      使用此电路、当您希望 LED 亮起时、它将开始从+5V 电源汲取电流。 即使 LED 消耗的电流为1mA、10k 上拉电阻器上的压降也将为10V、基本上会将 PGOOD 电压拉至低电平。 您可以尝试使用 PGOOD 驱动 MOSFET 的栅极。 这样您就可以在+5V、限流电阻器和 LED 之间实现 MOSFET 开关。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gerold

    感谢您的回答、我明白了。

    顺便说一下、如果在您的建议之外没有更改为、这些原理图是否可能损坏?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 低于 PG 绝对最大值、此处未损坏。

    另请注意、在数据表中、< 2mA 时的 PG 电压指定为最大值0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我知道电流原理图没有损坏、但 LED 不是预期的工作状态。

    建议根据 Gerold 的建议更改原理图。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      正如 Jean 提到的、PG 灌电流必须小于2mA。  这意味着对于5V 电压、最大电阻为2.5k。 但 LED 应该能够以2mA 的电流点亮-您需要找到一个能够以如此低的电流工作的 LED。

    此致、

    Gerold