This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606工作异常

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942601/bq25606-bq25606-work-abnormal

器件型号:BQ25606

您好、专家、  

我使用的是 BQ25606、但它似乎工作异常。

当我仅将电池连接到 BQ25606但没有外部 VBUS 输入时、VREGN 没有电压输出、系统没有输出;

当我先将外部 VBUS 输入连接到 BQ25606、然后再连接电池时、VREGN 的输出电压为5V、系统输出正常。 但是、此时、如果我移除 VBUS、系统输出仍在那里。 这是 BQ25606的正常行为吗?  

如果这是 BQ25606的正常行为、为什么系统仍然可以在没有 VBUS 的情况下获得输出?  

如果没有、会导致此问题的原因是什么?

谢谢!

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    这是重复的帖子。 我已对您下面的另一个主题作出答复:

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您的回复。

    但是、我的 TVS 引脚配置为 第8.3.6.4节、仍然会发现此问题、请参阅下文。 可以吗? 帮助检查我的设计中有什么问题? 谢谢你。

    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷切尔:

    请查看我的以下评论:

    我使用 的是 BQ25606、但它似乎工作异常。

    当我仅将电池连接 到 BQ25606 但没有外部 VBUS 输入时、VREGN 没有电压输出、系统没有输出;

    [HM]在本例中、REGN 没有输出。 但 SYS 应该具有输出。 您能否在连接电池之前移动 SYS 上的任何负载。

    当我 先将外部 VBUS 输入连接到 BQ25606、然后再连接电池时、VREGN 的输出电压为5V、系统输出正常。 但是、此时、如果我移除 VBUS、系统输出仍在那里。 这是 BQ25606的正常行为吗?  

    [HM]这是正常的。 SYS 由 VBUS 或电池供电。 当 VBUS 被移除时、电池为 SYS 供电。

    如果 这是 BQ25606的正常行为、为什么系统仍然可以在没有 VBUS 的情况下获得输出?  

    如果没有、会导致此问题的原因是什么?

    [HM]这是正常的。 SYS 由 VBUS 或电池供电。 当 VBUS 被移除时、电池为 SYS 供电。 这就是电池供电系统的工作方式。