This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:偏置引脚

Guru**** 2537910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943204/tps7a8300-bias-pin

器件型号:TPS7A8300

各位专家、您好!

我的客户有3个使用 TPS7A8300的电路。  每个电阻器的输入电压分别为1.2V、1.4V 和1.8V。  所有这些引脚的偏置电压均连接到5V。  当 VIN 为1.4V 和1.8V 时、它们是否可以将5V 保持连接至偏置、或者是否需要从 BIAS 引脚断开5V 的连接?  

将偏置电压保持连接到5V 是否有缺点?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、

    对于较高的输入电压应用、将 Vbias 保持连接至5V 没有缺点。 实际上、对于任何使用 Vbias >=3.3V 输入电压小于~3.3V 的应用、都会提高性能(特别是压降和 PSRR)。  

    还需注意的是 、我们还提供 了 TPS7A83A、这是 TPS7A8300的稍微更新版本、在使用 Vbias 时、它的精度规格也更高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    谢谢!

    康妮