This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809:TLV809K33 CAN#39;t 正常工作

Guru**** 2383220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942659/tlv809-tlv809k33-can-t-work-normally

器件型号:TLV809

TLV809K33无法正常工作、如下图所示。

P12V_MB 的电压为12V。 当我为 TLV809K33提供12V 电压时、RESET 引脚上没有输出。

我测量 NET 上的电压:U8_IN 是3.3V。

您能告诉我根本原因吗?

当我按如下方式更改 PR39和 PR40的值时、原理图在 RESET 引脚上具有正常输出。

将 PR39更改为4.75KΩ μ A

将 PR40更改为1.8KΩ μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您在 PR41上使用的电阻器值吗?  查看原理图、PR41将影响/RESET 的取消置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PR41在此原理图上不 POP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    809的启动瞬态电流可能是导致应用程序无法正常工作的问题。  您能否将 PR39和 PR40降低一半(PR39 = 50K 欧姆、PR40 = 22.1K 欧姆)、并在 U8_IN 上放置一个0.1uF 电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了 PR39和 PR40 (PR39 = 4.75K 欧姆、PR40 = 1.8K 欧姆)、原原理图上的值为0.1uF。

    当我更改电阻器 abvoe 时、原理图现在是正常的。

    那么、电阻值太大会导致电流太小、对吧?

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、809的 IQ 电流列为9uA。  如果 PR39为100千欧、则 PR39电阻器上的压降为900mV。  因此、U8_IN 上的电压为3.3V-0.9V = 2.4V、这对于 TLV809K33来说不够高。  我希望这能回答你的问题。

    如果我满意地回答了您的问题、请单击"已解决"以关闭主题。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我对你的答复感到困惑。

    原理图的输入电压为12V。 它不是3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您提供了错误信息。  由于809的 IQ 电流为9uA、因此它将在 PR39上产生900mV 的压降。  因此、您实际上会在 U8_IN 上看到大约~3V 的较低电压、而不是在 U8_IN 上看到3.3V。  在我的上一篇文章中、我忘记了分压器 PR39和 PR40。  我希望我已经回答了你的问题。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我满意地回答了您的问题、请单击"已解决"以关闭主题。

    本