This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:外部误差信号放大器连接到 UCC28C43QDRQ1的引脚"Comp&quot

Guru**** 2767735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942369/ucc28c43-q1-external-error-amplifier-connected-to-pin-comp-of-ucc28c43qdrq1

器件型号:UCC28C43-Q1

您好!  

我使用 UCC28C43-Q1制作了一个反激式转换器 、但我使用了一个外部误差信号放大器。

我能否将其置于 GND"引脚上并用  外部"Comp"信号覆盖输出?  

提前感谢!

此致、

Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、如果您将 IC FB 绑定到 GND、则内部 COMP 将始终处于高电平、并且您的外部电路无法更改 COMP。

    您应将 FB 引脚和 COMP 引脚连接在一起、以便内部 COMP 可以跟随 FB 引脚上的外部信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 FB 和 Comp 连在一起、但 COMP 信号变为2.5V 的内部基准电压

    内部比较器充当电压跟随器、而不是用于我的误差信号、而是用于内部电压基准。


    如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向您的电路展示您的外部反馈如何连接到 FB 和 COMP? 您似乎有增益匹配问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路应该可以正常工作。 您是否尝试过电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我有! 但导通阶段中的高负载存在过流问题。  可能是因为软启动不能很好地与我的配置配合使用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加软启动的一种方法可从下面的应用手册中找到、此应用手册包含 Q3、R2和 C2。

    www.ti.com/.../slua276