This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780SRUYR BATPRES 功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943094/bq24780s-bq24780sruyr-batpres-function

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24780

您好!

我们正在设计的电路板中使用 BQ24780SRUYR。 我对 BATPRES 引脚的功能有疑问。

我正在尝试了解不实施电池检测会产生什么影响。

参考设计 bq24780S EVM 已为此实现了电压监控器。 但是、如果电池放电过、电压监控器无法识别电池是否存在、该怎么办?

如果未检测到电池、IC 是否不会启动充电?

此外、如果将 ILIM 电阻分压器上拉至3V3。 BQ24780是电路中的第一步、因此在电源部分的其余部分生成3V3电源之前会有轻微延迟。 这是否会对器件的功能产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 BATPRES 为高电平时、主机可以通过写入 REG0x14 ()和 REG0x15 ()来启用充电。 我看不到对 ILIM 上拉有任何影响。 ILIM 在启动和正常运行期间一直工作。  当 ILIM 低于120mV 时、充电器不会启动。