Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ25611D
大家好、
我有关于 BQ24250电池充电 IC 的一些技术问题。 主要问题是、建议采用什么方法来检测充电器是否已连接?
在 这里的 BQ24250数据表中、在第34页的寄存器#1说明中、有两个状态位(B5、B4)、它们可以是就绪(00b)、正在充电(01b)、充电完成(10b)、或者故障(11b)。 我们的代码使用 Ready (00b)表示未连接充电器。 但是,我在这些位中观察到“Ready (00b)”的值,即使我正在充电并且电池处于或接近充满电状态,因此我不确定如何区分‘Charger Connected and Fully Charged’(已连接充电器和充满电)与‘Charger Not Connected and Fully Charged’(未连接充电器和充满电)。
另一个问题是故障情况。 数据表中指出、‘如果发生多个故障、则可以通过顺序寻址该寄存器(例如读取寄存器2次或更多次)来读取这些故障。 一旦读取了所有故障并且器件处于非故障状态,故障寄存器将显示“正常”。 我想知道,对于可能持续出现的故障情况,例如电池温度(TS)故障(0100b),有何预期? 如果重复读取寄存器、那么故障位是否会显示正常、前提是温度保持过高或过低? 我正在考虑尝试读取寄存器的最大次数,例如最多10次,以尝试读取、处理和清除所有故障。 您认为这种方法可行吗?
提前感谢您的支持!
Errol