This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:BQ25731引脚是否与 BQ25713兼容?

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942948/bq25731-is-bq25731-pin-compatible-with-bq25713

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

我们正在为3节电池充电板开发基于 BQ25713的电路板。 我看到 BQ25731具有相同的引脚排列。 因此、将来是否可以用 BQ25731替换 BQ25713以支持5节电池系统?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BQ25731是一款新器件、但与 BQ25713引脚对引脚不兼容。 它旨在支持不需要 BATFET 的1-5S 应用。