This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:UCD3138 &放大器;Fusion Digital Power Designer VBUS 和 FS 限制

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942999/ucd3138psfbevm-027-ucd3138-fusion-digital-power-designer-vbus-and-fs-limits

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我想将 UCD3138用于相移全桥的新设计。

在此设计中、Vbus 为800V、FS 应约为70kHz。

我正在尝试在 Fusion Digital Power Designer 中配置这些值、但由于这些值超出范围、因此无法配置这些值。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是简单的答案。  

    您可以从 FDPS 更改频率。  

    但您需要修改硬件中的电压分频器。 参考 EVM 原理图、您可以针对输出电压、输入电压和电流按与 EVM 相同的比例调节电压。

    此致、
    肖恩