请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138PSFBEVM-027 主题中讨论的其他器件:UCD3138
您好!
我想将 UCD3138用于相移全桥的新设计。
在此设计中、Vbus 为800V、FS 应约为70kHz。
我正在尝试在 Fusion Digital Power Designer 中配置这些值、但由于这些值超出范围、因此无法配置这些值。
您能帮我解决这个问题吗?
谢谢你。