This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:高 PWM 频率下的脉冲跳跃故障。

Guru**** 1633940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943056/tps55340-q1-pulse-skipping-failure-on-high-pwm-frequency

器件型号:TPS55340-Q1

您好、TI 专家、

当开关频率设置为高于1.2MHz 时、TI 建议使用外部同步时钟作为开关频率、以确保脉冲跳跃功能在轻负载下工作。

我是否应该考虑迭代振荡器的容差以避免脉冲跳跃模式故障?

例如、R (freq)=40k 会将频率设置为1140kHz、这似乎是可以的。 但数据表指出、使用此类 R (freq)值时、频率可能会达到1480kHz。 这是否意味着 R (freq)=40k 并且没有外部同步时钟脉冲跳跃可能不起作用?

谢谢。