This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:关于禁用过流保护

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941800/lm5060-q1-regarding-disable-of-overcurrent-protection

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好!

我在其中一个应用中使用 lm5060-Q1栅极驱动器来驱动 n 沟道 MOSFET 的栅极、但我不想使用过流保护功能。请告诉我如何禁用过流保护。

谢谢

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    可通过将定时器引脚直接接地来禁用过流保护

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    那么、在本例中、我是否需要在 SENSE 引脚中连接任何感应电阻器?

    谢谢

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    将 SENSE 连接至 Vin 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    对于 lm5060-Q1、关于计时电容器、我有以下问题:

    如果假设、启动故障延迟时间为23ms

                转换故障延迟时间为10msec

                过流故障延迟时间为12ms

    然后、关闭 MOSFET 并使其处于闭锁模式所需的总时间是多少? 是12毫秒吗?

    此外,如果在12ms 内发生过流保护,那么启动延迟时间和转换延迟时间将小于12ms?

    或者、过流保护时间是所有延迟计时器的总和、即23msec+10msec+12msec = 45msec?

    谢谢

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    如果栅极存在泄漏、则关断 MOSFET 的时间为23ms。 如果过流故障恰好在栅极过5V 后立即发生、则时间间隔为10ms。

    如果 在稳定状态下发生过流故障、 则故障延迟时间为12ms。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我有一个场景、在这个场景中、我还必须测量进入 MOSFET 的满量程电流、并且必须向微控制器的 ADC 提供反馈。 我使用 lm5060-Q1进行过流保护,但也可以使用 lm5060驱动器 IC 测量满量程电流吗? 如果是、请告诉我如何操作

    谢谢

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    LM5060无法提供模拟电流信息。  

    您能否分享您的要求(电压、电流、最终产品)? 您是否需要符合汽车标准的 Q100器件?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、我需要符合 Q100标准的器件。

    谢谢

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我们分享您的要求(电压、电流)以进行检查

    谢谢!