主题中讨论的其他器件: LM5060
您好!
我在其中一个应用中使用 lm5060-Q1栅极驱动器来驱动 n 沟道 MOSFET 的栅极、但我不想使用过流保护功能。请告诉我如何禁用过流保护。
谢谢
Harish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh、
对于 lm5060-Q1、关于计时电容器、我有以下问题:
如果假设、启动故障延迟时间为23ms
转换故障延迟时间为10msec
过流故障延迟时间为12ms
然后、关闭 MOSFET 并使其处于闭锁模式所需的总时间是多少? 是12毫秒吗?
此外,如果在12ms 内发生过流保护,那么启动延迟时间和转换延迟时间将小于12ms?
或者、过流保护时间是所有延迟计时器的总和、即23msec+10msec+12msec = 45msec?
谢谢
Harish