This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:低侧保护 IC

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941524/tps2660-low-side-protection-ic

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:LM5068LM5067

大家好、

我正在寻找 GND 保护 IC。

电子保险丝支持高侧保护、但我的客户要求是低侧保护。
它们需要低侧保护的原因是为了保护24Vin 和5V_USB 之间的 GND 电平差、如下图所示。

到目前为止、客户正在考虑使用多熔丝、但如果我们有合适的器件、请告知 MEK。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    请查看 LM5067、LM5068控制器。 遗憾的是、我们没有可支持-ve 轨的电子保险丝。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    您是否有任何后续问题?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    关闭这个。 如果您对我们的设备有任何疑问、请重新打开或发布另一个主题。