This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:MODE 引脚

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943057/tps2660-mode-pin

器件型号:TPS2660

我对 TPS26601器件有以下一些问题:

 

不同过载故障响应检测模式引脚的电平如何,内部上拉电阻(400kOhm)的最小值和最大值是多少?

我们在应用中不需要反极性特性、因此我们已将 RTN 引脚直接连接到 TPS26601底部焊盘的 GND。 如果 RTN 引脚连接到 GND、在功能上是否有任何影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui Zhang:

    感谢您的支持!

    不同过载故障响应检测模式引脚的电平如何,内部上拉电阻(400kOhm)的最小值和最大值是多少?

    虽然未进行特性说明、但内部上拉电阻器的设计预计会有+/-5%的变化。  

    我们在应用中不需要反极性特性、因此我们已将 RTN 引脚直接连接到 TPS26601底部焊盘的 GND。 如果 RTN 引脚连接到 GND、在功能上是否有任何影响?

    没有问题。

    此致、Rakesh