This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:原理图审阅和设计建议

Guru**** 2379160 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943095/tlv431-schematic-review-and-design-suggestions

器件型号:TLV431

大家好、

您能否帮助我们查看以下 TLV431的原理图并提供设计建议? 客户使用我们的 TLV431作为 CPU 的 ADC 采样基准电压、但发现存在采样纹波。 他们怀疑纹波原因来自以下电路。

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    负载需要多大的电流?

    在空载条件下、TLV431似乎采用(5V - 1.64V)/ 100欧姆= 33mA、远高于建议的最大值15mA