This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:无充电电流、但所有条件看起来都正确

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942799/bq24072t-no-charge-current-but-all-conditions-appear-correct

器件型号:BQ24072T

我正在尝试使用 BQ24072T 验证我的充电器设计、但遇到问题、看不到任何充电电流。

我的电池是1S4P、标称值为3.7V。 在测试中、我已将其放电至大约3.5V。

在测试中、我将 EN1和 EN2保持在低电平、尝试100mA 充电。

我的充电器输入为5.0V DC。 当我施加5V 电源时、我可以确认 PGOOD 按预期拉低。

然后、我在电路周围探查:
   VBAT = 3.54V。
   VIN = 4.994V
  VOUT = 3.74V
   
然后、我将 CHG_CE 设置为低电平并探测 CHG、并可以确认它已拉低并保持低电平、这应表明器件认为正在充电。

我有一个与电池串联的 DMM 来监控电池电流、但看不到任何电流。
然后、我探测 ISET 上的电压(根据数据表、流出 ISET 的电流应反映实际充电电流的1/400)。 我的 Rset 电阻器为590欧姆、我在充电电路的 ISET 引脚上测量0.0V 电压。 这与我的外部 DMM 是一致的-充电器 IC 似乎通过 CHG 信号告诉我它确实在充电、但不存在充电电流。

我还尝试了 EN1和 EN2的不同组合、但没有看到任何 EN1/EN2配置发生变化。

我想在此确认封装标记、以确保其是正确的组件、但在文档中找不到封装标记。
我的 IC 封装显示3行文本:
PAP
TI 878
A1PQ

我将在结尾处添加一些其他配置说明:
我的 ILIM 通过1.07k 电阻器设置为1.5A、TD 连接到 GND、RTMR = 72k

问题:
是否有任何其他建议可用于检查此处的内容、以确定充电器为什么不实际提供电流?
BQ24072T 的这些封装标记是否正确?
我的电池电压是否不足以实际触发充电、如果不是、为什么充电器指示它使用 CHG 信号实际充电?

我还注意到数据表第9.3.12节"温度监控-我的当前电池组没有 NTC、我只需将10k 电阻连接到 TS 输入即可。
我现在看到、对于不需要 TS 监控的应用、它应该是一个分压器、用于将 TS 输入电压设置为介于 Vcold 和 Vhot 之间。
在这里、低 TS 电压是否可能是问题的原因?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提供的所有信息! 您实际上已经完成了许多步骤来检查它为什么不充电:

    • 已检查所有电压(VIN、VBAT、VOUT)
    • 已验证 EN1和 EN2
    • 已验证/CHG 和 PGOOD
    • 检查 ISET 上的电压

    根据您提供的信息、将 TS 拉至接地似乎会导致器件认为其工作温度超出阈值。 如果没有 NTC、则需要将 TS 引脚设置为输入电压的20%(在本例中、5V 意味着 TS 引脚应为1V)以绕过此功能。 它使器件相信它仍处于工作温度范围内。  

    如果这仍然是一个问题、我将联系合适的小组、了解封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。 我能够将1.0V 直接注入 TS 引脚、并观察到充电器为我的电池提供 ISET 电流(500mA)。 它看起来就是这里的解决方案。

    Jim