This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:UL 认证报告

Guru**** 2512795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942826/lm5060-ul-certification-report

器件型号:LM5060

你(们)好

     我们需要 LM5060 UL 认证报告和文件号、您能将其分享给我们吗?

      谢谢!

     CYYANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    UL/IEC62368认证仅适用于集成 FET 器件。 对于外部 FET 解决方案(即基于热插拔控制器的解决方案)、客户必须在系统级别获得合规性认证。

    LM5060是一款热插拔控制器、因此我们无法获得认证。

    此致、Rakesh