请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B81 您好!
我在使用长电缆(2m)+24V 供电的器件上使用 TPS7B81。 如果在电源接通时连接了器件、则保险丝熔断(250mA)有问题。 我已经测量了发生这种情况时的电压、电压峰值约为38V (由于示波器的精度、可能为40V)。 我感觉电压上升到40V 以上(我有一个 TVS 钳制在42V)、并消耗过多电流来熔断保险丝。 数据表中没有任何内容可以告诉我在施加大于40V 的电压时会发生什么情况。 它指出、建议的最大工作条件小于40V、绝对最大值为45V。 我确信电压不会超过42V。
以上是测试结果的图像。 峰值约为38v、但我觉得如果时间刻度较短、可能会更长。 (我目前已耗尽保险丝、因此目前无法重复测试)。 我的直觉是上面看到的峰值电压略高于40V、此时稳压器消耗过多电流、从而熔断保险丝。 这是正确的吗?
尽管我打算告诉客户在系统通电时不要连接、但我想找到问题的底部并希望得到解决。
谢谢。