This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88537ND:当 MOS 管上电/断电时、它将自动导联接通

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941827/csd88537nd-when-the-mos-tube-is-powered-on-off-it-will-automatically-lead-on

器件型号:CSD88537ND

板卡目前的问题: 上电 ć/掉电时,电磁阀不受控制的导通一下,其链路上的导通指示灯会亮一下,当电磁阀链路有气压时,上电 ć/掉电时,会出现 ć"砰的响声。(这个响声影响用户体验,是不应该有的)下述为涉及到的各部分电路:ć"

板卡电流问题:当打开/关闭电源时、电磁阀无法控制导通、链路指示灯上的导轨将亮起、当电磁阀链路气压时、当打开/关闭电源时、会发出"砰"声。(此噪音不应影响用户体验。) 涉及的电路如下:

 

 

 

                            图1MOS 控制电路 μ A

AO4826的替代型号有1。 TI MOS CSD88537ND   和2。 IRF7351和AO4826都有在用。μ A

AO4826的替代型号为:1. TI MOS CSD88537ND 和2. 正在使用 IRF7351和 AO4826。

 

 

 

 

 

图2 VCC- VA为电磁翻的电源描述如上图所示

 

 

4。

调试方法汇总如下:μ A

  1. 曾怀疑VCC - VA电磁阀供电电压处的电解电容值大了,加NTC后测试没效果,逐步取掉所有电解电容也没效果。
  2. 把FPGA引脚上拉电阻由10K替换为1K测试没有效果,μ A

调试方法总结如下:

1.我怀疑 VCC-VA 电磁阀电源电压处的电解电容很大、添加 NTC 后的测试无效、所有电解电容的逐渐移除也是如此。

2.将 FPGA 引脚的拉电阻替换为1K 而不是10K 的测试无效。

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您关注 TI FET。 您能否分享有关应用程序和遇到的问题的更多详细信息。 FET 开关波形的原理图和示波器截图:VGS、VDS 和 ID。 栅极驱动电压是多少? CSD88537ND 需要 VGS >= 6V 以保证导通电阻和正常运行。 该电路是否与 AO4826一起正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    跟进我先前的回复。 您是否有任何有关该应用程序的其他信息可供分享? 您的问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于我在几天内没有收到您的回复、我假设您的问题已得到解决、并将关闭此主题。