This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170-Q1:如果负载电流高于500mA、是否存在风险?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170, TPS62170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943058/tps62170-q1-if-load-current-is-higher-than-500ma-any-risk

器件型号:TPS62170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62170

大家好、

我的客户正在使用 TPS62170、但有时电流可能高达600+mA。 这是否有任何风险?

我检查数据表中提到的850mA 是电流限制。 不过、它还说这是一个500mA 器件。

如何理解这一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    0.85mA (最小值)电流限值是高侧 FET 电流限值  、它限制了给定开关周期(例如峰值电感器电流限值)上的最大电流。  因此、 如果直流负载电流之和加上 1/2 电感纹波电流> 0.85mA、   则有可能 触发内部电流限制。  反过来,如果输入电压足够小和/或电感器值足够大,可将  峰值电感器电流限制在0.85mA (最小值)电流限制阈值以下, 您将能够提供大于500mA 的电流。  

    但是、 请注意、增加的负载电流 也会增加 TPS62170-Q1的总功耗、并且 根据 PCB 热设计和工作条件(例如环境温度升高)、可能会触发内部 热关断保护。

    此致、

    -Matt