This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:负输出电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61440, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943065/lmr14020-negative-output-voltage

器件型号:LMR14020
主题中讨论的其他器件:LM61440LM61460

团队、

我们是否可以使用该 IC 来实现输入电压= 12V、输出电压=-10V、输出电流= 1.5A?

只需更改二极管和电感器的位置?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    认为您将需要更高功率的器件。 需要接近1.5A 的2倍。 我的假设是 LM61440或 LM61460、但我要求您在下面的应用手册中计算公式4。

    www.ti.com/.../snva856a.pdf