主题中讨论的其他器件:BQ76930、、
您好!
对于具有 BQ76930+BQ78350-R1的7S2P 包、我们有一些奇怪的说法:
-两个电池组都放电至1V 至2V
-第一个软件包完全欺骗、BQ78350-R1没有响应、无法从 BQ 下载 SREC
第二个软件包是部分欺骗的,寄存器和数据存储器不工作,但我可以从 BQ 下载 SREC。
我试图将该 SREC 上传到另一个正常工作的软件包中、但在对该软件包进行编程后、它完全被骗为第一个软件包。
什么可能导致此类错误行为? 我们应该看什么?
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo