This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:VIN 去耦220n 或100N

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942953/lm60430-vin-decoupling-220n-or-100n

器件型号:LM60430

尊敬的*:

 在第20页的 LM60430DRPKR (1MHz)的 DS 中、它说也可以使用100nF 电容器来实现 高频旁路是否也正确、或者是否必须使用拼写错误和220nF?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、这两个问题都足够了。