This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:分离轨电源

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942899/lm60430-split-rail-power-supply

器件型号:LM60430

尊敬的*:

您能不能像 SLVA369A 应用手册中所说的那样判断 LM60430是否是创建分离轨转换器的理想选择?

输入电压范围为12V 至24V

Vout+= 10V

Vout-=-10V

 LM60430在溢出轨中可以实现的最大电流是多少  

对于分离轨转换器、是否还有其他注意事项? 或者、您是否会建议采用不同的方法来设计 Vout +10V 和-10V?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您对 Flybuck 设计感兴趣。

    请阅读本文、进一步了解拓扑。

    跟进问题以确定合适的器件选择。