This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:反相降压拓扑-一些问题

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941109/lm46002-inverting-buck-topology---some-questions

器件型号:LM46002

设计:

24V 输入

-17V 输出

最大0.5A

在什么负载下、我应该希望器件进入 PFM 运行模式? RT 设置的开关频率如何影响这一点?

对于-17V OUT、我应该具有多大的输出电容、以及什么类型的电容器?

谢谢、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    PFM 模式由峰值电感器电流决定。

    如果峰值电感器电流低于 Ipeak 最小值、则处于 PFM 模式。

    或者、如果您希望正常以恒定频率运行、并通过 GPIO 引脚"可预测"进入睡眠模式、我们的器件具有 MODE 引脚。

    开关频率将减少纹波。 因此、纹波减小意味着在给定的电源条件下、IPEAK min 很可能会提前触发。

    典型电容是数据表中表示的电容。 电感器将会发生变化、以实现所需的纹波和瞬态性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的快速回复。

    当峰值电感器电流低于 Ipeak min 时、我是否有办法解决?

    我现在无法更改封装尺寸、是否有引脚兼容的器件?

    数据表仅讨论+ve 输出降压设计。 应用手册 SNVA722B 仅提供具有三个示例输出值的表(3)。

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    我需要向设计人员检查器件的 Ipeak min 值。 通常、它是额定负载电流的20-30%。

    据我所知、我们没有这方面的引脚兼容器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的回复。 最好从设计人员那里获得答案。

    您能否为我的应用提供推荐的电感器和输出电容器?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    器件(2A)额定负载电流的13%为最小 Ipeak

    Webench 将是组件选择的良好开端。 我可以查看输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的回复。

    Webench 不会针对该器件进行反相降压设计、因此这就是我在此提出的原因。

    非常感谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、  

    对于该设计、您具有什么电感器值?RT 电阻器值是多少?

    它认为这两种情况都会对 PFM 模式的入口点产生影响。  

    谢谢、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    电感器为47uH。

    RT 目前未安装、但如果可能、我真的希望以1MHz 运行。

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    对于 给定开关频率的电感器选择、请参考随附文档中的公式8。

    www.ti.com/.../snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    该方程为51.2uH、那么我在球公园里的电流是47uH?

    我向您发送了一个朋友请求、以便我可以向您详细了解我的其他支持问题、您是否看到了该问题?

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Graham、您好、47uH 看起来是一个很好的电感器选择。

    我将接受您的朋友请求