This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如果我为 UCD3138提供超过3.8V 的电源、ADC 精度是否差?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942252/ucd3138-if-i-offer-more-than-3-8v-supply-to-ucd3138-is-the-adc-accuracy-bad

器件型号:UCD3138

各位专家:

如果我为 UCD3138提供超过3.8V 的电源、如何保护 ADC 和 DPWM 引脚?

我们想知道何时辅助电源使 UCD3138失控、ADC 精度是否会导致无法触发保护?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    UCD3138的电源电压不应超过3.8V

    随着时间的推移、高于3.8V 的电压会对芯片的完整性产生不可逆转的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    由于我们设计的输出 OVP 仅使用 UCD3138 ADC 引脚、因此当辅助电源失控时、我们担心 ADC 精度是否不佳而无法提供保护。

    那么、我们想知道电压是否高于3.8V、ADC 精度是否差?

    我们需要评估是否在电路中添加硬件 OVP。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    ADC 性能可能会受到电源电压超出范围的影响。

    此外、使用 ADC 的 OVP 速度不如使用用于 OVP 的模拟比较器快。

    如果 您需要 高于3%的 OVP 精度、则可能需要考虑另一种 OVP 实现方式。

    但是、如前所述、超过3.8V 的电源电压将具有其他不利预测。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    顺便说一下、 如果电压高于3.8V、那么模拟比较器精度是否会下降?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何有关3.8V 以上电源电压下模拟比较器精度的数据。

    但通常、模拟比较器基准设置的分辨率为7位。

    此致、