This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:在突发模式下 VCR 电压固定为7.2V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940589/ucc256403-vcr-voltage-fixed-7-2v-at-burst-mode

器件型号:UCC256403

您好专家、  

我将使用突发模式。
VCR 电压固定在7.2V、恰好在突发模式下停止之前。
请参阅 Excel 文件。

e2e.ti.com/.../Waveform-VCR-voltage.xlsx

为什么 VCR 电压固定在7.2V?

我怎么能喜欢这个问题?

谢谢

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件将进入 ZCS 保护。 如果 ISNS 信号存在噪声或 ISNS 信号在轻负载时幅值非常小、则在轻负载时可能会发生这种情况。检测到 ZCS 时、允许死区时间更长(150us)。 VCR 斜坡电流在死区时间内有效、因此这会将 VCR 一直向上推至7.2V。  

    您能否分享哪个 BW 选项以及 LL/SS 使用了哪些值? 每当 FB 信号小于 BMTH 阈值时、UCC256403将忽略 ZCS 保护。 我们可以修改 LL/SS 或 BW 设置、使器件在轻负载时忽略 ZCS。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ben Lough

    向 ISNS 添加电容器不再导致问题。

    我将检查问题是否在其他情况下出现。

    谢谢!

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    很高兴听到这个问题看起来有所改进。 祝您好运!

    此致、

    本·洛夫