This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:您可以帮助查看原理图吗?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943019/tps54824-can-you-help-review-the-schematic

器件型号:TPS54824

设计

此设计是4G 模块的电源。
VIN=5V、Vout=3.8V、O珍珠 电流小于2A、当我们更换 SIM 卡时、电流将高至4.5A。
您能帮助查看原理图吗?

期待您的回复。

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    您对此设计中用于选择外部组件的注意事项是否有一些详细信息? 例如、如果您有一个 WEBENCH 设计用作参考来绘制此原理图、这会很有帮助。

    Anthony