This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:TPS54560B 能否替代 LTC3864?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, LM5085, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942950/tps54560b-can-tps54560b-replace-ltc3864

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件: LM5085TPS54560

您好!

 TPS54560B 能否替代 LTC3864

基于具有100%占空比能力的 LTC3864、我检查 了以下 TPS54560B 规格、

这意味着 TPS54560B 还可以在 Vin=Vout 的条件下工作、输出电压是否稳定?

因为我们的客户有一 个 LAN 旁路电路检测到输出、所以输出不会使 voltage.Thankse2e.ti.com/.../LTC3864.pdf 下降

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LTC3864是一款 PFET 控制器、如果您确实需要100%占空比、则可以使用 LM5085。

    对于 TPS54560、如果您在 BOOT 与 SW 之间增加5V 电压、则可以100%工作、否则、它将接近100%、但当 BOOT 与 SW 之间的电压低于其 UVLO 点时、它将强制内部小型低侧 FET 导通、以便为 BOOT 电容充电

    谢谢