请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61252 在 TPS 61252的 SW 引脚上观察到大约-1V、Δ 20ns 的下冲。
绝对最大额定值下的-0.3V 额定值被视为直流额定值、但我想直接与您联系、看看是否存在问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TPS 61252的 SW 引脚上观察到大约-1V、Δ 20ns 的下冲。
绝对最大额定值下的-0.3V 额定值被视为直流额定值、但我想直接与您联系、看看是否存在问题。
您好、Masaki、
您不必担心 SW 引脚上的这种瞬态下冲、因为这是正常的开关行为。
只要布局足够好、我们就不会看到任何器件因负过冲而出现故障。
本应用手册可能有助于您了解:www.ti.com/.../slva494a.pdf