This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:申请设计审查。

Guru**** 2925500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939870/tps2663-request-a-design-review

器件型号:TPS2663

你好

我随附 了 TPS2663的原理图文件

您可以检查设计吗?

条件:57V、1.8A

e2e.ti.com/.../TPS2663-SCH.PDF

问: NC 引脚是否可以连接到 VIN 或 VOUT?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    原理图看起来不错。

    引脚19至24为 N.C 引脚。 N.C 引脚在内部未连接且为悬空引脚。 为了简化 PCB 布局、您可以短接至最近的平面(VIN、VOUT 或 GND)。 在 EVM 上、引脚24连接到 VIN、引脚19连接到 VOUT、其余 NC 引脚连接到 GND。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    感谢您的评论。

    我们还请求查看以下布局。

    顶层

    底层

    运行期间、会发生损坏、如下图所示。

    我应该检查什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    请像我们在 EVM 上所做的那样、向器件添加散热(PCB 铜区域)。  

    在哪种测试条件下,设备损坏发生?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    是否有任何更新或其他问题?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    感谢您的支持

    我 没有疑问。

    此致。