This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DDSG/DCHG 自动运行、具体取决于负载/充电器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942647/bq76952-automatic-operation-of-ddsg-dchg-depending-on-load-charger

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我使用 DCHG 和 DDSG 来驱动低侧 FET。

DCHG 和 DDSG 是根据 AFE 端的负载/充电器检测自动启用还是禁用、还是需要借助外部 MCU 从 AFE 读取数据、然后发回命令以驱动 DCHG/DDSG 来实现它?

另一个问题是 CHG/DSG 是否也会自动工作、因为现在我已经在 BQStudio 的帮助下通过命令来启动这些引脚、从而对其进行了测试。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    DCHG、DDSG、CHG、DSG 引脚都可以由器件自动控制。 它们也可以由主机控制、甚至可以由两者的组合控制。  

    Easy Configuration 文档的第2.8节可能有助于了解这些设置: https://www.ti.com/lit/an/slua991/slua991.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的澄清。

    我将查看该文档。

    此致、

    Anurag