This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:耦合不足以启用充电

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941303/bq51013b-coupling-not-sufficient-to-enable-charging

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51013

您好!

我使用的 是 Wurth 760308101219接收器线圈和以下原理图:

当我使用该线圈和谐振电容器值修改 Adafruit 1901接收器模块时、该原理图效果良好。  我现在已在定制 PCA 上实施了该设计。  如果我使线圈离发送器非常近、基本上触摸、但充电不会继续、我就能够开始充电。  我的 Vrect 似乎过低、仅达到~1V。  我看到通信数据包经过、因此看起来 IC 正在工作并尝试充电、但耦合不够好。   

我的测试值设备非常有限、我想知道我是否很可能需要增加或减少谐振值、或者如果问题更可能是我的 COMM 电容器、可能需要将其增加到47nF? 如果安装此代码、将会改变环境、这也是我寻找更具质量性的建议的另一个原因、例如增加或减少特定值。  我知道我的线圈很小、必须适合我的尺寸、因此我需要优化我的值、我对效率不是很关心。

我正在以低电流为小型电池充电、您有什么建议吗?  我认为我需要提高串联电容器的额定电压、但我认为这不是我现在遇到的耦合问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Wurth 760308101219的圆角为15mm、自然通风电感为11.8uH。  正如您所注意到的、较小的线圈具有较低的耦合因子、因此很难启动。  为了关闭、较低的耦合因子、较高的 L 将有所帮助、建议尝试将该线圈值加倍。  Wurth 还具有760308101303、这是47uH、但圆形为26mm。

    线圈调优看起来正常。

    可以增大通信电容、但这仅在启动 ping 将 RECT 引脚上的电压增加到2.7V 以上并且您始终看到 RX 发送数据包时才有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我将要对该线圈产生的主要问题是其尺寸?  增大串联电容不会帮助提升电压? 我将查看几个 Wurth 线圈、一个是47uH、另一个是26uH。  我假设要测试这些值、我需要更改调优值、或者您认为它们足够接近、以便为我提供初始读数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我将要对该线圈产生的主要问题是其尺寸?  --是的,耦合因子随线圈直径下降,大于20mm 的工作原理,低于10mm 的工作原理无法工作。  之间是一个灰色区域

    增大串联电容不会帮助提升电压?  ----还不够,只略有增加。

    我将查看几个 Wurth 线圈、一个是47uH、另一个是26uH。  我假设要测试这些值、我需要更改调优值、或者您认为它们足够接近、以便为我提供初始读数吗? --我建议重新调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill、  

    我用前面提到的两个线圈进行了测试、在这两种情况下、我都可以立即启动我用于测试的 Qi 发送器。 我的 CHGn 信号下降并打开指示灯 LED。  不过、我发现在这两种情况下、在大约15-30秒(有时更短)后、充电会在 CHGn LED 保持亮起时停止。  在这种情况下、我需要提高通信能力以保持通信稳定吗?  我不确定为什么我会在30秒内看到充电停止但电压仍然存在的成功。 我将充电器 IC 的潜在电流消耗降低到200mA、这是除了修整线圈之外唯一的其他更改。

    我将通信电容器调整为47nF。  这似乎使我的两个线圈的连接更加稳定。  我取出了尝试充电的电池、并验证了我从充电器中获得了我期望的充电指示灯、当我打开链末端的 LED 时、我看到红色的充电 LED。 当它关闭并且我连接到 TX 时、充电器会闪烁绿色、CHGn LED 会稳定亮起绿色。  似乎我能够建立牢固的连接、直到我尝试从它获取功率、并且似乎只有当我超过特定的电流电平时。 我仍然遇到这样的现象:系统指示电池正在充电几秒钟、然后连接中断、TX 指示未指定的错误。  有什么想法、为什么拉电流会断开我的连接?我如何缓解这种情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我怀疑这是 FOD 故障。  

    对于 FOD、TX 发送到 RX 的功率必须与 RX 报告返回 TX 的功率相匹配。  功率缺失即为损耗、如果过高、则设置故障。

    尝试增加 R-FOD、以便 RX 向 TX 报告更多功率、这是 R9 (R10)。  尝试将该值增加到300欧姆、以进行测试。 为了保持电流限制点不变、请减小 R11。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答、这很有意义、如果这些值在我的设置中引起问题、我不会感到惊讶。   

    我将尝试您的建议、但我想指出、在通信之间、我正在寻找一段时间后关闭电力传输的流程; 我将一个 NTC 连接到 BQ51013、我将此 TS/CTL 连接替换为一个10k 电阻接地、以拉出 NTC 信号并将线路接地。  

    在两个不同发送器和两个不同线圈上的四个电路板上、这使我的系统能够继续充电、到目前为止、我将无限期地测试一个更长的周期、以查看我是否已充满电。  我有一个红外温度枪、用于监控 IC 温度、任何地方都没有接近极限的东西、充电20分钟后在30到40°C 之间闲逛。   

    如果问题是 FOD 问题、我本来不会期望这种修改能够解决这个问题、这是不正确的假设吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有一组 正常工作的设备和其他不工作的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BIL、

    不、对任何混淆表示歉意。  我有4块板、2块使用19mm 线圈、2块使用26mm 线圈。  这四个人都表现出了同样的行为,即在短期内维持收费,然后关闭。 在我的两个发送器上将 TS/CTL NTC 更改为10k 电阻后、这四个器件现在都正常运行。

    谢谢!

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    这表明电路板存在热问题。  此外、NTC 可能是您的应用程序的错误类型。

    器件的热上升可能由几个问题引起、下面的常见问题解答可能会有所帮助。