This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:当输出由另一个电源供电时、TPS25982是否可以禁用?

Guru**** 2514915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941706/tps25982-can-the-tps25982-be-disabled-when-the-output-is-energized-by-another-supply

器件型号:TPS25982

尊敬的 TI:

我尝试将 TPS25982不仅用作电子保险丝、还用作两个电源之间的电源开关。

在我的图表中、PS 2是默认电源、PS 1通常不会处于活动状态。  如果插入了 PS 1、则逻辑会将 TPS25982的 EN/UVLO 引脚拉低、从而切断 PS 2的电源。  系统还需要在仅插入 PS 1的情况下工作。

无需双向电流、电源和接地永远不会交换。

请告诉我这种安排是否"安全"、或者我是否需要在电子保险丝和负载之间放置理想的二极管。  谢谢!

-Kirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    欢迎使用 e2e!

    感谢您与我们联系。 由于某种原因、您共享的图像 未 正确上传。 您能否使用 PNG 格式的附件按钮再次上传。  

    上传图片后、我可以更好地进行评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    感谢您分享方框图。

    在此配置中、电源的输出到输入之间可能存在反向电流、该电流会关断并略低于另一个电源(连接到 OUT)。 这不是建议的条件。

    在这种情况下、我们建议使用具有背靠背 FET 的 IC、该 IC 可在关断时阻断反向电流。

    我们有一个集成器件、该器件具有背靠背 FET、可在所有条件下实现零反向电流、并可支持高达5.5A 的持续负载电流。 该器件将适合此处。 我们将在一周内发布此器件。 如果您对该部件感兴趣、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我具有背靠背 FET 的器件。

    这解决了我的问题。  谢谢你。