This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:maxCharge 运行的详细信息

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D, BQ25890, BQ25980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938510/bq25898d-detail-information-of-maxcharge-operation

器件型号:BQ25898D
主题中讨论的其他器件: BQ25898SBQ25890BQ25980

您好!

我的客户希望获得有关使用 BQ25898D 的 maxcharge 的详细信息、尤其是用于 Quickcharge 2.0/3.0的检测和协商 HVDCP。

您是否有信息或应用手册?

此致、

猪排  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/790857

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning - San、

    是否可以提供 BQ25898D 的 Linux 驱动程序?

    谢谢、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答和常见问题解答6、请参阅 e2e.ti.com/.../875386。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    让我确认一个。

    用户是否可以通过 CPU 中的 I2C 参阅 bq25898s_slave 文件夹以了解 BQ25989D 配置?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    您的意思是“请参阅”“bq25898s_slave 文件夹”?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning - San、

    我的客户会使用 BQ25898D。

    他们可以使用"BQ25898s_slave" Linux 代码 通过 I2C 从主机进行配置、对吧?

    此致、

    猪排

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松山

    请让客户使用内核中的主线 Linux 驱动程序。 该驱动程序涵盖多个 BQ2589x 驱动程序。

    驱动器/电源/ bq25890_charger.c

    寄存器映射非常相似、足以使用相同的驱动器、因为驱动器不使用 POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_VOLTGE_LIMIT 属性。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。

    我无法在 内核4.4下找到以下文件夹和代码。

        驱动器/电源/ bq25890_charger.c

    我正在检查错误的内核?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松山

    我指的是最新稳定内核(今天为5.8)、因为我不知道客户使用的内核版本。

    在内核4.4中、"supply"目录尚不存在。 查看内核4.4、主线驱动程序位于 drivers/power/bq25980_charger.c 中

    这是驱动程序的较旧版本、不会使用同样多的电源属性。 如果客户想要最新驱动程序中的所有属性、则客户必须支持最新驱动程序。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo - San、

    感谢您的支持。

    我理解、建议使用最新版本。

    此致、

    猪排