This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:有关温度保护的查询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940985/bq24190-inquiry-about-temperature-protection

器件型号:BQ24190

尊敬的 TI 团队:

我们使用热敏电阻进行温度保护。  通过测试、 BQ24190在高温和低温下的保护行为有所不同。

在高温下、充电开始时、充电会在经过一段时间后被切断。

在低温条件下、充电开始时会立即切断、而不会产生电流。

请参阅下面的测试结果波形。

1.高温

2.低温

请告诉我为什么 BQ24190的保护操作不同(高温与低温)。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.3.4.1冷/热温度窗口。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的快速回答。

    期间的工作范围大于启动范围。  如果启动充电已激活、则充电期间也应激活。

    我弄错了吗?

    请检查一下。

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    我们正在检查。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    要启动充电周期、电池温度必须处于 VLTF 至 VHTF 阈值范围内。 在充电周期期间、电池温度必须处于 VLTF 至 VTCO 阈值范围内、否则器件会暂停充电并等待电池温度处于 VLTF 至 VHTF 范围内。 REG09[2:0]还指示 TS 状态。

    谢谢、

    宁。