This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:电池充电器和放电电路

Guru**** 2392025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942506/bq25895m-battery-charger-and-discharge-circuit

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

我们的要求、

来自 USB Type C 或内部5V 转换器的输入为5V。

输出为5V 恒定电压、最大负载电流为4A。 (根据数据表、系统电压范围为2.304至4.848V。 因此、我们在 Sys 引脚的输出中使用升压转换器。)

单节18650锂离子电池3.6V。

 

请查看并告知我您对我们设计的意见。

 

谢谢、此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 BQ25895M 类似于 BQ25895。

    谢谢、

    宁。