This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:当 TPS3851H33EDRBR 上电时、8引脚复位始终为低电平

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942849/tps3851-when-tps3851h33edrbr-powered-on-the-8pin-reset-always-low

器件型号:TPS3851

当使用1.8V 电源通电时、8引脚 复位始终为低电平、系统无法工作。

原理图如下所示:

对此有任何建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    电压电平需要高于器件的阈值。 在这种情况下、这是一个3.3V 器件、这意味着如果电压超过3.3V、则复位将为低电平。 1.8V 在这里是不够的。

    谢谢、
    Abhinav。