This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842-Q1:我们是否有振动和机械冲击测试?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2842-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942382/lm2842-q1-do-we-have-the-vibration-and-mechanical-shock-test

器件型号:LM2842-Q1

尊敬的团队:

我们是否测试下面标有红色框的项目? 如果是、我可以在哪里找到测试数据? 我在数据表中找不到它。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、  

    让我与我们的团队核实一下。 我希望在明天的某个时候向您提供更新。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利:该器件的"Q1"后缀表示它是符合 AEC-Q100标准的汽车级 IC。

    AEC-Q100 在 G 组可靠性测试中提到了这2项测试、但运行标准不同。 但是、如果它们是"空腔封装"、则只能用于汽车 IC。 此 LM2842-Q1器件是一款塑料封装 IC、因此无需运行测试即可进行元件认证。 更重要的是、塑料封装可为这些环境提供稳健性。

    许多汽车客户一直在使用我们安装在 PCB 上的 IC 进行系统级测试、其中包括振动测试。 我们没有报告过这方面的问题。