This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:关于 TPS61040-Q1#39问题

Guru**** 2538100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941809/tps61040-q1-about-tps61040-q1-s-questions

器件型号:TPS61040-Q1

您好,

     我能否将反馈电路放置在电容器 C2后面、如下面红线所示、如果我这样做会有什么风险、您建议如何合理放置它? Tks

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我看不到您的图片。 您可以再次分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    从我的一侧来看、可以将反馈电阻器恰好放置在 C2之后。 唯一的问题是您看到的输出电压是设置输出电压减去 PNP 晶体管的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,你好。

           您是否认为输出电压的纹波将受到影响?  根据我的实际测试、它会降低、 但  我不知道原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    输出电压的纹波可能会更低。 如果在晶体管之前连接了反馈、则 PNP 晶体管导通电阻和电容器 C3将构建低通 RC 滤波器。 这是我的猜测。