This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:基于 UCD3138的 PSFB 原型的输出电压随着负载的增加而降低

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941946/ucd3138psfbevm-027-the-output-voltage-of-psfb-prototype-based-on-ucd3138-decreases-with-increasing-load

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!
在基于 UCD3138调试 PSFB 原型时遇到问题。
当原型具有25A 负载时、输出电压 Vo 为28V。
当原型具有26A 负载时、输出电压 Vo 降至21V、工作稳定。
当原型具有27A 负载时、输出电压 Vo 降至18.5V、工作稳定。
当原型具有29A 负载时、输出电压 Vo 降至零。
起初、我怀疑它处于恒定功率模式。 禁用恒定功率功能后、故障依然存在。
抱歉、 是否有其他保护模式、如何修改代码?

谢谢你

此致

ZJYL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们正在进行这方面的工作、请留出一些时间与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou Yang、

    根据您提供的信息、恒定功率似乎会降低输出电压。 在 standard_interrupt.c 中实现了恒定功率;如何禁用恒定功率?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helle,Sean

    问题迎刃而解、是输入电流限制保护、如果输入电流限制点增加、这是正常现象。

    谢谢

    ZY