This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92310:TPS92310能否用作具有 PFC 的隔离式恒压稳压器?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941103/tps92310-can-tps92310-be-used-as-a-isolated-constant-voltage-regulator-with-pfc

器件型号:TPS92310

  大家好、

 我的一位客户正在寻找一款 TI 器 件、该器件可用于具有 PFC 的隔离式恒压稳压器。

 客户请求如下。

输入电压:AC85V=264V、50/60Hz

Vo:80V (恒定电压、电压精度=大约+/-5%)

IO:7mA~500mA 最大值

所需功能:PFC

 我想 TPS92310  可以用作隔离式恒压稳压器、如果移除 LED、变压器的定子比率调节以及为轻负载向输出添加电阻器?

 我的理解是否正确?

 我的客户正在使用以下设备进行焊接。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS2982S-DataSheet-v13_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153567b886d2850

 如果 TPS92310不符合客户要求、您可以向我推荐吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

       在技术方面、TPS92310也可用作恒定电压稳压器。 但它基本上是为 LED 驱动器而设计的、我对带宽是否足以满足快速转换要求非常了解。 最好的方法是帮助客户申请 EVM、以便根据其规格对其进行评估。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     感谢您的回复。

     我明白了。 我将要求他们使用器件 EVM 评估 TPS92310。

     顺便说一下、除了 TPS92310之外、您是否有任何推荐的器件可用作具有 PFC 的恒定电压稳压器?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

       由于我支持 LED 应用、但我建议您发布另一个问题并描述您的详细要求、因此有合适的问题可以为您提供帮助。 感谢您的理解。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     非常感谢您的回复。

     我将在另一个线程上询问它。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。