This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]线圈无线电源 RX 的常见问题解答

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942785/faq-coil-frequently-asked-questions-for-wireless-power-rx

本常见问题解答涵盖了有关 RX 线圈的一些常见问题。 它适用于 bq51013B 、 bq51050B、 bq51003等无线电源 RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该使用哪种 RX 线圈?

    我们建议从 EVM 线圈或类似线圈开始。 这是因为同时调试线圈和电路的其余部分可能很困难。 当一切正常工作时、请更换新线圈并调整串联(C1)、并联(C2)和 COMM1/2电容器。

    接收器线圈设计可能很困难、您应该希望修改您的线圈设计以满足性能要求。 使用已知良好的线圈测试 RX、并使用已知良好的 RX 测试线圈。  

     

    我应该使用多大尺寸的线圈?

    RX 线圈的尺寸应接近 TX 线圈、以获得最佳性能。 该线圈通常为35X40mm、L 约为12uH (通过 Qi 认证的 TX)。 随着 RX 线圈直径的减小、效率和最大线圈间距将会降低。 当需要小线圈时、需要更高的线圈 L、对于20mm 圆形线圈、L 的范围为25uH。

     

    我可以使用的最小线圈尺寸是多少?

    线圈的最小尺寸约为10mm。 在这种尺寸下、RX 将很难与所有 Qi 发送器一起工作。 它不够大、无法捕获从 TX 传输的磁场。 如果您的系统不需要符合 Qi 标准、则较小的 TX 线圈会有所帮助(更接近 RX 线圈尺寸)。

    线圈间的最大距离是多少?

    所有 TI RX (和 Qi 系统)的最大推荐线圈间距为5mm。 这符合 Qi 标准。 除此之外、还可以实现更高的耦合和微调。 线圈间距越远、性能越低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我们有关无线电源的其他常见问题解答