This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2578A/LM3578A-LM2578A/LM3578A 开关稳压器

Guru**** 2383530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2578A, LM3578A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940834/lm2578a-lm3578a-lm2578a-lm3578a-switching-regulator

主题中讨论的其他器件:LM2578ALM3578A

您好!

对于我们的其中一个项目、我们需要推导 TFT 面板。 TFT 电气输入如下所示。 我想知道我是否可以使用这两个 IC 中的一个 LM2578A/LM3578A-LM2578A/LM3578A 开关稳压器来获得 TFT 面板。 TFT 面板是医疗 X 射线设备的一部分。 如果有人能告诉我有关此事的更多信息、我将不胜感激:  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

     我不理解你的意思。 。 推导 TFT 面板"。  请提供更多说明。  如果您打算为 TFT 供电、我们必须了解面板的电源要求、以验证您的 LM2578A 建议。  您尝试包含的图表未成功、请使用"插入文件"或"插入介质"

      工具栏上的按钮。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这正是我为电源供电的意思。 很抱歉!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    那么、您需要三个输出吗?

    您可以指定标称电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marshall、

    如果有三路输出 IC、肯定会很好、但它不是必须的。  

     标称电压为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    我建议您查看 Flybuck 设计、例如

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshal:

    感谢您的回答!

    我决定使用 LM4600x 和 LM4360x 稳压器。 不过、我还有一个问题是噪声、噪声是否足够低、可以在医疗设备中使用这些稳压器?

    -Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、  

    电路板布局对于低噪声设计非常重要。  

    如果您遵循数据表布局建议、您应该能够实现低噪声设计。  

    准备好后、我们可以帮助您进行布局审阅。

    谢谢、  

    Denislav